Das Machine Service Tool (MST) unterstützt die Maschinen-Konfiguration und -Wartung der mit MATCH entwickelten Applikationen. Es ist einsetzbar bei Entwicklung, Produktion und Betrieb.
PC-Tools
Machine Service Tool (MST)
Mit dem MST
- spielen Sie die Applikations-Software auf Steuergeräte und Displays
- managen Sie auftretende Fehlermeldungen
- schreiben und lesen Sie Werte der Datenbank-Listen
- diagnostizieren Sie die Ein- und Ausgabe-Pins an den Steuergeräten
Features und Versionen
Feature | LightFree version | Service MasterService administrator | ServiceField service organization, Production line | DeveloperDevelopment engineers, Test engineers | DesignerService department, Service administration | UltimateOEM's, System integrators, Single developers |
Project Administration | ||||||
Project File Creation | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
Project File Handling | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
Project Data Import (PDT) | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
Languages | ||||||
Multiple Languages | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
English only | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar |
Access Management | ||||||
User Administration | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | oFeature kann als "Add-On" bestellt werden | oFeature kann als "Add-On" bestellt werden | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
User Access Control | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
Different Access Levels (max. 8 | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
Vehicle Protection Code | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten |
Interfaces | ||||||
CAN | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
Remote Access | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten |
Vehicle Hard & Software Information | ||||||
Single Controller | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar |
Multiple Controllers | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
Software Download | ||||||
Controller Software Download | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten |
Machine Project Download | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | oFeature kann als "Add-On" bestellt werden | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten |
Common Functionality | ||||||
Write Factory Default Settings | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten |
Parameter Management Access | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
Error Management Access | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
Error Information | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
I/O Diagnostics | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
CAN Signal Value Access | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
Other | ||||||
Machine Data Backup | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten |
Reload Machine Data | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten |
Customization | ||||||
Custom Page Designer | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | Feature ist in Produktversion enthalten |
Software Test Features | ||||||
Debug Console | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten |
Forcing Error Codes | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten |
Forcing Error Management Interfaces (SC, RC & RM ) | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten |
PIN Value Forcing | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten | –Feature nicht verfügbar | Feature ist in Produktversion enthalten |
- - Feature nicht verfügbar
- o Feature kann als "Add-On" bestellt werden
- Feature ist in Produktversion enthalten
Weitere Produktgruppen
Produktgruppen
Produkt
Die MATCH Software Suite unterstützt verschiedene Hardware-Plattformen.
MATCH verwendet die heute üblichen Programmiersprachen und damit standardisierte bzw. frei zugängliche IDE´s zur Entwicklung der Applikationssoftware – sowohl für Maschinensteuerungen als auch für Visualisierungslösungen.
Durch die Nutzung standardisierter Programmiersprachen kann die entwickelte Funktionssoftware leicht in anderen Projekten wiederverwendet werden.
Die PC-Tools der MATCH Software-Suite sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen unterschiedlichen Nutzergruppen eine eng verzahnte Arbeit – bei Entwicklung, Test, Inbetriebnahme, Wartung und Service. Ausgehend vom Anforderungsmanagement lassen sich Applikationen für komplexe Fahrzeug- oder Maschinensteuerungen – auch in der Kombination mehrerer Steuergeräte – in kürzester Zeit realisieren. Mit den MATCH-PC-Tools entwickeln und testen Sie gemäß V-Modell, mit durchgängig konsistenten Daten und integrierten Sicherheitsstandards.
MATCH stellt für die Programmierung von embedded Steuergeräten optimierte Softwarelösungen in der Programmiersprache ‘C‘ bereit. Die umfangreich getestete MATCH Basissoftware bewährt sich erfolgreich seit vielen Jahren auf mobilen Maschinen aller Branchen. Die Module sind in der Regel TÜV-zertifiziert – bis zu den Sicherheitsleveln SIL2, PL’d‘ und AgPL‘d‘ (SRL2).
MATCH stellt für Display-Visualisierungslösungen umfangreiche Bibliotheken unter CODESYS® 3.X bereit. Dabei werden Lösungen mit und ohne Touch unterstützt.
Die elektro-hydraulischen Subsysteme sind auf der Basis von MATCH gemäß V-Modell entwickelt und umfangreich in allen verfügbaren Konfigurationen und Funktionsumfängen getestet. Im Hinblick auf Funktionale Sicherheit bieten wir Lösungen bis zu den Sicherheitslevels PL’d‘ bzw. AgPL’d‘ (SRL2) an.
Unsere Zubehör-Produkte vereinfachen die Arbeit bei der Software-Entwicklung, dem Softwaretest oder der Problemanalyse an der Maschine.
Die MATCH Software Suite ermöglicht auch einen Fernzugriff auf die Maschinendaten – entweder durch den direkten Zugriff des Service-Tools über WLAN oder über die Nutzung unterschiedlicher Mobilfunkstandards und perspektivisch auch über einen Cloud-basierten Ansatz.